结果:找到"贴片晶体振荡器 有源 7050体积 现货",相关内容1000条
  • YXC石英振荡器,频点16MHz,工作电压1.8V-3.3V,应用于安防控制
  • 安防控制(SecurityandSurveillance)是指通过各种技术手段和措施,对人员、财产、设备和信息等进行监控、管理和保护的系统和方法。这种控制旨在预防、检测和应对各种安全威胁和风险,以维护社会秩序、保障公共安全和个人安全。而安防产品可以运用到很多地方,不管是高速公路还是楼宇大厦,我们都会看到监控探头的出现,这让我们的人身和财务安全得到很大的保障。不过安防产品有很多,不只是监控系统,像门禁、安全摄像头、报警系统都是其中一种。平常我们所熟知的就是监控,在日常生活中太普遍,监控系统的关键就是画质要非常清晰,而画质感清晰就需要一颗高精密的电子元件的支持——晶振。所有的安防产品中都会有这颗...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,石英 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-06-04 15:26:00
  • 如何用万用表判断晶振的好坏
  • 晶振是利用石英晶体的压电效应产生高精度振荡频率的频率元器件,为系统提供基准频率信号,主要有无线数据传输和时钟两种用途,晶振损坏会导致时钟失效,单片机不工作等等,晶振的好坏会直接影响到整个电路中的性能,那么怎么去更简单的方法去判断晶振的好坏呢,下面给大家使用万用表直接测试晶振的好坏。判断前首先需要了解晶振的脚位,常用的无源晶体脚位如下所示:振荡器是否正常工作,常用以下两种方法来检测:一是用示波观察输出波形是否正常;二是用万用表的直流电压挡测量振荡三极管的Var电压,如果Vee出现反偏电压或小于正常放大时的数值,再用电容并正反馈信号交流短路到地端,若VBE电压回升,则可验证电路已经起振。如果振荡...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,石英 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2024-05-31 17:00:00
  • 晶体(CrystalUnit)的规格和特性
  • 晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。这些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容、运动电感和电容、温度校准和驱动电平。石英晶片经过被电极,上架、封装即成为压电谐振器。当外加电场的交变频率与石英晶片的固有频率相接近,且外加电压的角频率ω等于石英机械振动的固有谐振角频率ω时(取决于石英晶体的几何尺寸和切型),晶片产生机...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,无,,, 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-05-10 17:42:00
  • 如何在有源晶振十大品牌内按需选择
  • 在挑选和购买有源晶振时自然要重视品牌的选择,因此不少用户都是在有源晶振十大品牌内对比和挑选。对于有源晶振产品而言并不是单纯的看品牌名气和报价来选择品牌,而是要结合我们自身的使用需求来选择在各方面都符合预期的品牌,接下来说说可对比品牌的哪些方面。确定有源晶振类型进行对比在面对有源晶振十大品牌做选择时,先要重视的就是有源晶振的类型。有源晶振根据自身功能属性的不同可以分为普通晶振和温补晶振以及压控晶振和温补压控晶振多种,因此为了确保实际的使用体验自然就要按需进行对比,像温补晶振就是具备温度补偿能力的有源晶振,其可以让晶振本身具有更好的稳定性,还有就是生产技术要求更高的可编程晶振,在选择晶振品牌前必...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,,石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-16 18:09:00
  • 选晶振时该如何判断品质好坏
  • 晶振作为重要的电子元器件芯片在很多方面都有应用,当批量购买晶振时自然不能只关注其价格,尤其是在对比预算内的晶振产品时要重视其品质。为了避免因为定价购买到不良产品,接下来给大家说说,判断晶振品质的常用方法,让您在挑选这类产品时做个参考。一、通过外观细节判断晶振品质我们在判断晶振产品质量的时候可以先从外观细节着手判断。在拿到晶振产品的样品后查看外壳基座以及引线这些部件的做工如何,尤其是注意光亮程度,是不是存在不清晰或者模糊的脚位,还有就是整体外观是否干净防尘。我们在拆封晶振的时候往往会忽略手印或者灰尘等,还有就是像外壳和基座之间的缝隙是不是符合正常标准等都是可以判断晶振品质的细节。如果发现晶振有...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,,石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-15 16:09:00
  • 高精度保障智能机器人的“心脏”:宽电压有源晶振YSO110TR
  • 随着科技的不断进步,智能机器人正逐渐成为工业自动化、智能交通、医疗护理等领域的重要助手。在智能机器人的核心控制系统中,高稳定性的时钟源尤为重要。宽电压有源晶振YSO110TR正是为满足这一需求而设计的一款出色产品。宽电压有源晶振YSO110TR的优势在于其高精度和稳定性。拥有8MHz的频率输出,全温范围内总频差仅为±30PPM,YSO110TR保证了机器人系统的高精度控制和稳定运行。无论在-40~+85℃的严苛温度环境下,晶振都能保持稳定的性能,为智能机器人的高精度运动和计算提供可靠的时钟信号。YSO110TR的封装尺寸也为机器人系统的设计提供了便利。50324P封装是其中一种,而YSO11...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-01-10 17:33:00
  • YXC有源晶振为功放音响提供时钟方案
  • 随着智慧技术的不断发展,生活水平的提高使得人们对品质生活的追求不断攀升。在这个背景下,功放音响设备作为人们日常生活及娱乐活动中的重要组成部分,不仅成为消费的重要方式,也广泛应用于各种场景,如舞台演出、KTV、剧院等。功放音响拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化。在功放音响设备中,晶振作为关键的元件,对于电路的稳定性和性能发挥起着至关重要的作用。然而,不正确使用晶振可能导致一系列问题,如播放杂音等,因此对其进行优化十分重要。【应用框图及解析】为了确保内置DSP的高性能全数字音频放大器正常工作,正确选择...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: ,,石英 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-12-21 17:27:00
  • 晶体和有源晶体振荡器到底有什么不同
  • 晶振从材料上可以分为石英晶振和陶瓷晶振,但是从属性上晶振又可以分为无源晶体谐振器:晶体(Crystal)和有源晶体振荡器:振荡器(oscillator)。石英晶振和陶瓷晶振从外观上区分是很有帮助的,毕竟有两种完全不同的材料。但是无源晶振和有源晶振有时候会让人傻傻分不清。一、无源晶体无源晶体有一个带五个管脚的非极性元件,振荡信号可以通过时钟电路产生,它本身不能振荡。1.无源晶体应用电路一般建议使用精度高的石英晶体,尽量不要使用精度低的陶瓷晶体。2.无源晶体优缺点无源晶体价格低廉,但它的信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),当更换不同频率的晶体时,外围配置电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-21 18:44:00
  • 晶振参数详细介绍,如何准确采购晶振
  •   随着科技发展,晶振作为一种频率元器件被广泛应用于工业,科技,车载,数码,电子等各种领域,因为作用大、应用范围广,所以晶振素有电路心脏的称谓。常见的晶振有贴片、直插、车规级、石英、陶瓷晶振、硅晶振等等,材质不同功能也不相同,如何采购符合公司要求的晶振成为了采购人员需要关心的问题。今天我们yxc扬兴科技就分享一下晶振参数详细介绍,教你如何正确采购晶振,希望能对大家有所帮助。  一、晶振与晶体的差异  产品元件采购时称为晶振,晶振分为有源晶振和无源晶振两种,有源晶振有称之为晶体振荡器,有源晶振通常是一个四英尺附着在仪表上的元件,常见的封装有7050、5032、3225、2520等等;无源晶振的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-25 16:30:00
  • 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:贴片晶体振荡器(有源)7050体积现货特惠热销产品推荐
  • 立创商城最受欢迎晶振品牌-YXC扬兴晶振:贴片晶体振荡器(有源)7050体积现货特惠热销产品推荐深圳扬兴科技有限公司创立于1986年7月,在晶振领域已有三十余年行业经验,是一家专业的晶振生产厂商。深圳扬兴定位是一家更懂客户需求的频率方案服务商,通过ISO9001企业质量管理体系认证,拥有自主品牌YXC,品牌创立至今约十年,是知名国产晶振品牌;在行业内拥有极高的知名度和美誉度,并畅销国内外。产品具有稳定高度、通过ROHS认证及REACH认证。贴片晶体振荡器(有源)7050体积现货特惠热销产品推荐:YSO751SR24.576MHZ3.3V-5V20PPM:https://item.szlcsc...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 7050 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-03-24 18:31:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: